欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

防止螺钉松动

  • 2021.12.21 10:03:48
  • 米思米
  • 3281
点击收听全文语音朗读

 塑料成型模具零件相互紧固的最基本方法,是用内六角螺栓将它们拧在一起。内六角螺栓的顶端被加工为符合JIS标准的公制螺纹,将外螺纹螺栓旋入内螺纹的螺孔中进行紧固。

 但是,使用内六角螺栓进行螺钉紧固时,由于反复振动和热膨胀,螺钉可能会逐渐松动。如果螺钉松动超过一定范围,则可能会发生紧固部件位置偏移或是螺钉折断等事故。

 用力拧紧螺钉可以有效防止松动,但如果拧得太紧,螺纹会发生塑性伸长,甚至有可能导致断裂,所以必须充分注意不要将螺钉拧得过紧。

 因此,从机械工学的角度为大家介绍一些能够防止螺钉松动的机械设计方法。

1.双螺母


 这种方法是通过将2个螺母重叠进行螺钉固定。通常,加在下方的螺母应选择厚度较薄的型号。通过堆叠两个螺母,如果一个螺母将要脱落,则另一个螺母会阻止这一趋势,从而实现防止松动的目标。
 作为拧紧螺母的良好方法,有一个诀窍,那就是用力拧紧上部螺母或是在拧紧结束时反向旋转下部螺母,则防止松动的效果会更加牢靠。

2.弹簧垫圈


 这是通过在螺栓和紧固表面之间插入弹簧垫圈来实现紧固的方法。通过插入弹簧垫圈,可以抑制螺栓试图松开的力。这是最为简便的一种方法。

3.带防松设计的特殊螺母


 这种方法是使用一种在螺母中间插入尼龙塞或金属销来防止松动的特殊螺母。此外,也有在螺母上加工出滑槽的特殊螺母。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities